结果:找到"工控机 ARM 嵌入式",相关内容1000条
- 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
- 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工控一体机 嵌入式一体机 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
- RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
- “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
- 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
- [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 嵌入式 工控机 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
- 瑞迅嵌入式平台的人工智能技术---轻量化人脸识别解决方案
- [导读]人脸识别的场景日趋多元化。如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇,未来的人脸识别将更广泛的应用于智慧城市、金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。人脸识别场景日趋多元如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇。业内人士表示,随着3D人脸扫描技术的发展和深度学习算法的不断提升,未来的人脸识别将更广泛的应用于金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。近期,国内几大银行陆续宣布上线“刷脸支付”、ATM机“刷脸取款”,厦门市部分农行ATM机也实现了“刷脸”取现;以苹果iPhoneX为代表...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工控机 ARM 嵌入式 人工智能 人脸识别 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-20 10:42:00
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
- 开关状态检测
- 读入I/O端口电平,即可检测开关处于闭合状态还是打开状态。开关检测案例1用I/O端口来进行开关状态检测,开关一端接到I/O端口引脚上,并通过上拉电阻接+5V上,开关另一端接地,当开关打开时,I/O引脚为高电平,当开关闭合时,I/O引脚为低电平。单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3,P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3。编程将P1.4~P1.7上的4个开关状态反映在P1.0~P1.3引脚控制的4个发光二极管上,开关闭合,对应发光二极管点亮。例如P1.4引脚上开关S0状态,由P1.0脚上LED0显示,P1.6引脚上开关S2状态,由P1.2脚的LED2显示。参考程序如下:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:33:00
- 流水灯
- 制作流水灯,8个发光二极管LED0~LED7经限流电阻分别接至P1口的P1.0~P1.7引脚上,阳极共同接高电平。编写程序来控制发光二极管由上至下的反复循环流水点亮,每次点亮一个发光二极管。参考程序:#include<reg51.h>#include<intrins.h>//包含移位函数_crol_()的头文件#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintvoiddelay(uinti)//延时函数{uchart;while(i--){for(t=0;t<120;t++);}}voidmain()//主程序{P1=0...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:30:00
- C51语言与标准C语言PK
- C51语言与标准C语言间有许多相同地方,但也有自身特点。不同的嵌入式C语言编译系统之所以与标准C语言有不同的地方,主要是由于它们所针对的硬件系统不同。对于8051单片机,目前广泛使用的是C51语言。C51语言基本语法与标准C相同,是在标准C的基础上进行适合8051内核单片机硬件的扩展。深入理解C51语言对标准C语言的扩展部分以及它们的不同之处,是掌握C51语言的关键之一。C51语言与标准C语言一些差别如下。(1)库函数不同。标准C中不适合于嵌入式控制器系统的库函数,被排除在C51语言之外,如字符屏幕和图形函数。有些库函数必须针对8051的硬件特点来做出相应的开发。例如,在标准C中,库函数pr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:26:00
- C51语言与8051汇编语言PK
- 与8051汇编语言相比,C51有如下优点。(1)可读性好。C51语言程序比汇编语言程序的可读性好,编程效率高,程序便于修改、维护以及升级。(2)模块化开发与资源共享。用C51开发的程序模块可不经修改,直接被其他工程所用,使得开发者能够很好地利用已有的大量标准C程序资源与丰富的库函数,减少重复劳动,同时也有利于多个工程师进行协同开发。(3)可移植性好。为某种型号单片机开发的C语言程序,只需把与硬件相关的头文件和编译链接的参数进行适当修改,就可方便地移植到其他型号的单片机上。例如,为8051单片机编写的程序通过改写头文件以及少量的程序行,就可方便地移植到PIC单片机上。(4)生成的代码效率高。当...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:22:00
- 51单片机硬件结构
- (1)8位微处理器(CPU):8位,与通用CPU基本相同,包括了运算器和控制器两大部分,还有面向控制的位处理功能。(2)数据存储器(128BRAM):片内为128B(52子系列为256B),片外最多可扩64KB。(3)程序存储器(4KBFlashROM):片内集成有4KB的Flash存储器(AT89S52则为8KB;AT89C55片内20KB),如片内容量不够,片外可外扩至64KB。(4)4个8位可编程并行I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口):(5)1个全双工的异步串行口:1个全双工的异步串口,4种工作方式。可进行串行通信,扩展并行I/O口,还可与多个单片机构成多机通信系统。(6)2个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机、嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:09:00
返回